欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

金刚石砂轮和CBN砂轮的使用区别?

  • 2022.12.12 13:42:42
  • 米思米
  • 3260

金刚石砂轮和CBN砂轮的使用区别?
磨削高硬度的材料时有金刚石和CBN的砂轮可以用,请教两种砂轮在使用时有什么区别,应该如何选择?


金刚石砂轮和CBN砂轮的使用区别?

金刚石砂轮和CBN砂轮的使用区别

金刚石砂轮的特性*砂轮上使用的金刚石磨粒基本都是人造金刚石。

  *金刚石磨粒具有硬度高,热传导率高的特性,所以在研磨硬质合金材料,半导体材料,玻璃,陶瓷,石材等硬度高脆性大的材料上被广泛使用。
  *但是金刚石在800℃以上时表面会氧化,1350℃时开始碳化,所以它不适合加工钢料。

金刚石砂轮和CBN砂轮的使用区别?

CBN砂轮的特性*立方氮化硼简称CBN,硬度和热传导率仅次于金刚石。但是它具有热稳定性好
  (能耐1300℃~1400℃高温),与铁族元素的化学惰性大等金刚石所没有的特性。
  *CBN和金刚石统称超磨粒。在金刚石无法加工的钢类,普通砂轮无法研磨的高钒钢和不锈钢等难加工材料中,CBN都能发挥出优异的性能。
  *由于CBN有非常好的耐磨性,多用于加工淬火钢等。采用CBN砂轮磨削钢件,其效率高于普通砂轮近百倍,比金刚石砂轮高5倍左右,但磨削脆性材料不及金刚石。

选择方法

磨粒

工件材料

磨削方式

粒度

结合度

结合剂

金刚石

硬质合金

粗加工

#140

P(硬)

树脂结合剂

精加工

#400

N(中)

镜面

#1200

L(软)

玻璃

粗加工

#140

P(硬)

金属结合剂

精加工

#800

N(中)

磁性材料

粗加工

#140

P(硬)

精加工

#800

N(中)

CBN

钢(合金工具钢,淬火高速钢,淬火不锈钢400)

粗加工

#140

P(硬)

树脂结合剂

精加工

#400

N(中)

推荐产品指南

切削性能超群的碗型砂轮·性能卓越品质精湛的带轴内研磨砂轮



金刚石/树脂结合剂
EXDIA-11V9

金刚石砂轮和CBN砂轮的使用区别?

电镀型
JGPD(金刚石)

金刚石砂轮和CBN砂轮的使用区别?



选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities